(0)| 17.07.2008 12:14 | |
|
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Vielleicht hilft dir ja folgender FAQ weiter, insbesondere Punkt2: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24171756 Weitere hilfreiche FAQs zu dem Thema: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23426415 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21659040 |
| 21.07.2008 10:26 | |
|
Beiträge: 836 Bewertung:
|
Am besten du hälst dich an diesen FAQ, auch wenn es hier um Sichtbarkeit geht: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23426416 Als Zusammenfassung: 1. Neue Eigenschaft im Bildbaustein deklarieren, z.B. "ColorButtons", vom Typ INT 2. Den Haken zum Aktivieren der Eigenschaft setzen 3. Die jeweilige Schaltfläche im Bildbaustein anwählen, so daß deren Eigenschaften im Eigenschaftsfenster gezeigt werden. 4. Unter "Animation - Gestaltung" das Variablenfeld anwählen 5. Unter "Kommunikation - Properties" statt einer Variablen (diese währe nur innerhalb des Bildbausteins veränderbar!) deine selbstdefinierte Eigenschaft "ColorButtons" anwählen 6. Werte für die Hintergrundfarbe in der Tabelle definieren 7. Die Schritte 3 bis 6 für die anderen Schaltflächen des Bildbausteines wiederholen (Multiselektion ist auch möglich) 8. Beim Einfügen des Bildbausteines unter "Eigenschaften - Dynamische Schnittstelle" die selbstdefinierte Eigenschaft "ColorButtons" anwählen und mit einer Variablen vom Typ INT verbinden |
Folgen Sie uns auf