03.12.2024 20:44 | |
Beigetreten: 27.09.2024 Letzter Bes: 29.12.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo hat schon jemand mit der Logo die Batteriewerte aus oben genannten Wechselrichter ausgelesen? Ich komme nicht weiter! Laut SMA Modbus Register soll es das Register 30845 da bekomme ich aber keine sinnvollen Werte! Kann jemand weiterhelfen? Vielen Dank DateianhangPARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11(5).zip (81 Downloads) |
04.12.2024 19:55 | |
Beigetreten: 27.09.2024 Letzter Bes: 29.12.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Zuerst habe ich versucht mit RMMS (Modubusprogramm) auszulesen ob Werte kommen! Das geht schon nicht! Weder mit Wechselrichter ID 3 noch mit 126. Habe aktuell einen Analogen Netzwerkeingang versucht. Mit dem STP geht es nicht. Zuhause habe ich einen Sunny Island da hat es funktioniert! Habe im Netzwerkproject meine Logo (Client) und Batteriewechselrichter als (Modbus Server) hinterlegt. Startadresse VW20 2word < IR 30846 2word ID3 probiert geht. Beim bekannten probiert mit STP10 geht nicht.
DateianhangProject Test.zip (79 Downloads) |
04.12.2024 19:56 | |
Beigetreten: 27.09.2024 Letzter Bes: 29.12.2024 Beiträge: 8 Bewertung:
|
Werte die angezeigt werden -1 |
Folgen Sie uns auf