17.07.2011 13:05 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
??? Zu was für einer Familie gehört der denn? ET200X? Schon mal den aktuellen HSP geladen? (Link hier im Forum) |
18.07.2011 00:12 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 3008 Bewertung: (1051) |
Hallo Volta die MSS is kein Bestandteil des HW-Katologs und muss als GSD Datei eingebunden werden. Den download dafuer gibt es am Ende von DIESEM link und Du findest die MSS nach der Installation im Pfad: "PROFIBUS-DP -> Weitere FELDGERÄTE -> Schaltgeräte -> Sicherheitsschaltgeräte -> Modulares Sicherheitssystem 3RK3". |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf