20.09.2023 13:52 | |
Beigetreten: 01.07.2009 Letzter Bes: 14.11.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Kann man erfahren warum der Baustein F_RD_SENSOR Entfernet wurde ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/21/2023 07:59:28Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.09.2023 09:33 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.11.2024 Beiträge: 3291 Bewertung: (512) |
Hallo headgehoge, die Frage nach dem Grund für die Entfernung des Bausteins F_RD_SENSORS mit der Version V1.1 des Brenner-Applikationsbeispiels solltest Du besser an den Ersteller des Beispiels richten. Das ist - wie bei allen SiePortal-Beiträgen - über den Link "Feedback geben" am Ende des Beitrages möglich. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf