27.08.2025 13:45 | |
Beigetreten: 04.06.2025 Letzter Bes: 05.09.2025 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Ich möchte gerne zur Übertragung eines Rezeptes von der HMI (BasicPanel) auf die SPS (S7-1200) die Funktion “SchreibeDatensatzInSteuerung” nutzen mit einem Button.
Jetzt hat die Funktion auch die Option einer Statusmeldung und eines Bearbeitungsstatus. Die Statusmeldungen melden mir auch, dass das Rezept übertragen wird und eine weitere Meldung, wenn sie vollständig übertragen wurde. Die Variable für die Bearbeitungsstatus sprint auch vom Default wert (sagen wir mal 0) auf 2, als das Rezept übertragen wird. Allerdings scheint dieser Zustand nie abgeschlossen zu werden, obwohl die Statusmeldung sagt, es ist fertig. Muss irgendwas zusätzliches programmiert werden um eine Art “acknowledge" zu schicken? Warum bleibt der Wert auf 2, obwohl das Rezept, laut Statusmeldung, übertragen wurde? Ich brauche eig. nur eine Variable die mir anzeigt, dass das gewünschte Rezept hinter dem Button von der HMI an die SPS fehlerfrei übertragen wurde (oder nicht). |
Folgen Sie uns auf