11.05.2012 17:57 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo, besteht die Möglichkeit die IP-Adresse der Logo 0ba7 im Gerät zu ändern? MK |
12.05.2012 08:28 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Wenn sie dann einmal bekannt ist kann man sie auch über die Software ändern. Hierzu einfach Extras > Übertragen > ... |
12.05.2012 14:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, LOGO!-Soft bietet (im Gegensatz zu vielen SCADA-Programmen den großen Vorteil dass Schaltungen nicht mittels sog. Kontaktplan (LAD) sondern auch mittels Funktionsplan (FBD) eingegeben werden können. Und gerade der Funktionsplan ist bei der LOGO!-Programmierung das Mittel der Wahl (der meisten Nutzer)! Ohne diese Möglichkeit wären die meisten von mir veröffentlichten trickreichenLösungren sicher nicht entstanden! Andererseits läße gerade LOGO!-Soft leider einige ansonsten als Standard anzusehende Funktionen fehlen. Ja nicht einmal Angaben zu den Versionsunterschieden ist auf der Download-Seite zu finden. UDF wurde als Neuerung eingeführt - aber Kopieren von Blöcken ohne Verlust der Verweise in Parametern ist noch immer nicht möglich! Also lasst und die Hoffnung nicht aufgeben - und warten wir auf ein Update... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf