29.03.2008 21:49 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo... Du... dass mit S9 wird schwierig... ich glaub den Namen hat sich Audi bereits schützen lassen... Viele Grüße J_Bell |
08.04.2008 18:03 | |
Beigetreten: 27.09.2005 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 203 Bewertung: (32) |
Hallo, nicht alles glauben. |
03.05.2008 23:27 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, nicht einfach alles glauben was dort geschrieben wird. Teilweise werden auch bewusst Unwahrheiten verbreitet. Viele werden jetzt wissen was ich meine. Zum Theman S9 - wenn Siemens das vorhat dann wird es sicher nicht verheimlicht. Ich glaube aber persönlich dass es evtl mal 64-Bit-CPUs geben wird und es einen erweiterten Befehlssatz in S7 gibt und Operanden wie DWQ, MQ analog zu 32Bit DBD, MD MfG André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
16.05.2008 19:12 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Fragt mal diesen Herren. >STEUERUNGSTECHNIK Simatic (S5,S7,S9) Design und Programmierung Quelle: Textinhalt http://handynet-oesterreich.bmsg.gv.at/script/load.asp?page=001/00001387.htm |
Karl |
|
16.05.2008 19:16 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Diskusionen gibt es viele. http://www.sps-forum.de/showthread.php?p=125285 |
Karl |
|
Folgen Sie uns auf