07.04.2012 14:35 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Hallo Habe eine OBA6 12/24V Habe bei meiner Programierung ein Übertragungsfehler. Liegt am Meldetext vom Baustein/Wochenzeitschaltuhr B002. Wollte mir meine Nachabschaltung Anzeigen lassen mit EIN/AUS im Display der Logo. Nach entfernen der Meldung geht die übertragung aber halt ohne die Meldung. Wer hat dazu eine Lösung? Damit ich die Nachtpause trotzdem Angezeiht bekomme im Display von der Logo. Stelle mal das Programm mal hier rein. Danke DateianhangSchaltplan forum.zip (143 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 07.04.2012 14:36 |
|
07.04.2012 16:13 | |
Beigetreten: 27.11.2011 Letzter Bes: 18.01.2014 Beiträge: 294 Bewertung:
|
Hallo Habe die Standart Logo oba6 ! Das mit dem Zeichensatz habe ich schon abgeändert im Meldetext. War nur eine vorgänger Version wo ich hier reingestellt habe die das noch nicht hatte. Aber das Problem bleibt weiterhin betehen beim übertragen. DateianhangSchaltplan forum 2.zip (132 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: kontaktloser am: 07.04.2012 16:19 |
|
08.04.2012 00:07 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Du kannst im Zeichensatz 2 genauso viel reinschreiben wie in 1 .... Wenn du den Zeichensatz in GBK änderst, hast du mehr Zeichen zur Verfügung. Dies stellst du in Datei->Einstellung für Meldetext um. Das dein Programm nicht übertragen werden kann, bzw. nicht richtig angezeigt wird, liegt an der Zustandsanzeige von der Nachtpause bzw. B002. Diese neuen Funktionen können nur Geräte mit neustem E-Stand (07) anzeigen. Ansonsten ist nur On/Off von Eingängen und Ausgängen als Anzeige möglich. DateianhangSchaltplan forum 2_Kontaktloser.zip (133 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf