03.03.2021 07:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
Wer kommt dein auf solche besch... Konfigurierung? Dort sucht doch kein Mensch danach ... |
03.03.2021 10:39 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33731 Bewertung:
|
So, habe jetzt auch die Zeichensatzumschaltung mit dem einfachen Webserver getestet. Und siehe da, auch hier ein Bug. Sowohl auf dem virtuellen LOGO!-Display als auch dem virtuellen TDE-Display wird mit der Auswahl "M27-Einstellung folgen" der Zeichensatz 1 (im Video der Zeichensatz mit deutschem Text) nicht angezeigt. Wird mittels I1 der M27 aktiviert, wird auf Zeichensatz 2 umgeschaltet (im Video der Zeichensatz mit englischem Text), welcher auch korrekt angezeigt wird. Im Video sieht man auch, dass beim Online betrachten der Meldetext des LOGO!-Displays korrekt beide Zeichensätze darstellt, genau wie das reale LOGO!-Display. DateianhangWebserverfehler Meldetext Zeichensatzumschaltung LOGO!8.3.zip (169 Downloads) |
Folgen Sie uns auf