03.05.2020 07:16 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (208) |
Da scheinen die Register in umgekehrter Reihenfolge zu stehen, innerhalb der Register ist die Reihenfolge korrekt. In dem Fall kannst du z.B. 2 Words umsortieren, dann müsste es passen. Falls es im Plenticore auch eine Möglichkeit gibt, zwischen Big und Little Endian auszuwählen, dann schalte das mal um. Falls im Plenticore nichts einstellbar ist, kannst du es in der Logo z.B. wie folgt machen: NAI1 (VW104) -> NAQ1 (VW206) Falls VW108 frei ist, geht es auch mit einmal umkopieren: M.f.G. Scorp |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.05.2020 07:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Lädt man sich das Dokument herunter, auf welches der User Scorp am 09.06.2019 18:25 in seinem Beitrag verlinkt hat, findet man folgende Aussage:
Auf deutsch:
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.05.2020 08:16 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (208) |
Interessanter Hinweis in der Anleitung, nur musste ich nicht alle 4 Bytes in umgekehrte Reihenfolge bringen, sondern die 2 Register (Words) austauschen, um eine sinnvolle Spannung von ca. 230V zu erhalten. Bin mal gespannt, was bei Cth1982 beim Probieren herauskommt. P.S. VB104 = 208 = 0xD0 |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 05/03/2020 08:31:52 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.05.2020 08:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 09.11.2024 Beiträge: 34180 Bewertung: (4256)
|
Tauscht man die Words und betrachtet man dann das Bitmuster der vier Bytes in der Datentabelle von LSC (01000011_01100110_11010000_01000110) und trägt das Bitmuster in einen Float-Umrechner ein, bekommt man als Ergebnis den Dezimalwert "230.813568115". |
03.05.2020 12:24 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Vielen Dank an alle ! Am Wechselrichter kann man leider grad soviel wie Nichts einstellen. Die einfachste Variante war nun die Speicher etwas umzuordnen und hinter jedem Float ein Word freizumachen und das erste Word dorthin zu kopieren. Dann den F/I auf das bislang 2. Word setzen. Hat nun perfekt funktioniert. Die Lösung ist meist so einfach. Ich muss nun halt für alle Werte ein Wort mehr reservieren und erst das Kopieren und neu Mappen. Das ist halt Fleissarbeit, aber nur einmal nötig :) Bisher hatte ich Systeme, bei denen man beim Float lesen den Indian einstellen konnte. Nochmals vielen Dank |
Zuletzt bearbeitet von: Robby3 am: 05/03/2020 12:25:39 |
|
20.03.2021 09:03 | |
Beigetreten: 13.11.2020 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, vielen Dank für die genaue Beschreibung... hat bei mir ebenfalls super geklappt :) |
Folgen Sie uns auf