26.03.2021 09:45 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 159 Bewertung: (0) |
Problem gefunden und beseitigt. Nun eine einfache Anzeige, dazu die Tabelle im TIA erweitert, NAQ mit VM0 angelegt und in der Logo! geladen. im TIA im Bild die Anzeige eingefügt und mit Variable verbunden. Nein, fkt. nicht. OK, warum? DateianhangLogo.zip (131 Downloads) |
26.03.2021 09:48 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 159 Bewertung: (0) |
Logo! |
26.03.2021 09:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Dein TIA Projekt ist nicht komplett. |
26.03.2021 10:01 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 159 Bewertung: (0) |
ich muss TIA schließen, damit ich ein vollständiges zip erstellen kann... ? OK, hier nochmal alles neu. DateianhangLogo.zip (155 Downloads) |
26.03.2021 10:39 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 159 Bewertung: (0) |
OK gut, funktioniert. Gibts da ev. Empfehlungen welche PT1000 man verwenden soll, oder egal? |
Folgen Sie uns auf