30.03.2021 08:59 | |
Beigetreten: 27.03.2013 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Im Anhang ist ein PDF vom Programm. Die IP Adresse und TSAP für den Zugriff zur LOGO! habe angepasst.
DateianhangProrgramm Test.pdf (150 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: elko88 am: 03/30/2021 09:00:49Zuletzt bearbeitet von: elko88 am: 03/30/2021 09:13:51 |
|
30.03.2021 09:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.10.2024 Beiträge: 33949 Bewertung: (4219)
|
Lade doch mal das Programm als gezippte Datei hoch. Mit einer PDF kann man nichts testen. |
30.03.2021 09:32 | |
Beigetreten: 27.03.2013 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Ich lade das Programm in ein paar Tagen hoch. Aktuell habe ich es nicht zu Hand. |
Folgen Sie uns auf