08.04.2021 09:13 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, anbei die Dateien. gerade die LWE ist nur ein Versuch, noch keinerlei Optik umgesetzt :) Viele Grüße Manuel DateianhangDesktop.zip (136 Downloads) |
08.04.2021 10:41 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung: (4134)
|
Ich habe dir mal das LOGO!-Projekt angepasst. Bei der LOGO!8.3 muss auch in den Dateieigenschaften Datei > Eigenschaften > Offline-Einstellungen > Allgemein den S7-Zugriff erlauben, sonst kann die LOGO!8.3 keine Daten mit der anderen LOGO! austauschen. Im LWE Projekt habe ich nichts gemacht, da ich nicht weiß, was du da genau machen willst. Wenn du Merker zum Remote-Schalten einsetzen willst, dürfen diese eingangsseitig nicht beschaltet sein. DateianhangHaus_Rollosteuerung.zip (143 Downloads) |
Folgen Sie uns auf