17.04.2021 16:37 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Data-Log und EEPROM. Kann hierrüber nicht das sichern der Zählerstände realisiert werden? |
18.04.2021 07:51 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
akt. Programm.
DateianhangPoolsteuerung_V2.zip (100 Downloads) |
26.04.2021 12:45 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
die Verschaltung hat ein Problem. sobald die Zeitzähler erreicht sind Bsp. SalzPH 4h wird der Ausgang gesetzt, der Merker gesetzt. der Merker schaltet den Ausgang aus damit wird der Zähler wieder false und es schwingt. DateianhangPoolsteuerung_V2.zip (107 Downloads) |
26.04.2021 17:06 | |
Beigetreten: 06.11.2020 Letzter Bes: 15.05.2022 Beiträge: 158 Bewertung: (0) |
Ja, so wie ich geschrieben habe. Habe jetzt bei allen ein RS eingesetzt, denke jetzt sollte es passen. DateianhangPoolsteuerung_V2.zip (139 Downloads) |
Folgen Sie uns auf