16.05.2006 19:11 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ich habe unter folgenden Beiträgen zwar Hilfe gefunden wie ich eine S5T anzeigen kann. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/9123496 Leider funktioniert das bei mir nicht so richtig. Ich möchte einfach die Zeit als Sekunden mit einer Kommastelle ablaufen lassen! Bitte hilft mir jemand! Vielen DANK |
17.05.2006 08:42 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, vielleicht hilft ja das Dokument im Anhang?? Gruß, Nemo DateianhangTimer_anzeigen.zip (286 Downloads) |
17.05.2006 11:16 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hi! Ich hoffe ich sitze nicht auf der Leitung aber bei mir gibt es den Datentyp "Timer" nicht! Bitte um weitere Hilfe! DANKE |
17.05.2006 14:07 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, ich bin kein grosser Freund von Merkern (jede CPU hat von ihnen nur eine beschränkte Anzahl). Ich würde es eher über einen DB probieren - muss allerdings zugeben, dass ich OPC-mässig recht wenig Erfahrungswerte habe. Anstatt dessen würde ich die Stunden, Minuten,....separat zu WinCC flexible übertragen (z.B. als WORD- also nicht im Format S5-Time http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2443515 Gruß nemo |
Folgen Sie uns auf