27.05.2021 13:25 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (135) |
Hallo Marko076, führen Sie in Ihrem STEP 7 Projekt die Bausteinkonsistenzprüfung durch. Da haben Sie den Überblick, welche Bausteine aufgerufen werden, oder welche Bausteine im Programm sind, aber keine Funktion mehr haben. Hierzu gibt es einen FAQ mit Informationen und Anleitung: Wie erfolgt die Bausteinkonsistenzprüfung nach den Änderungen im STEP 7 Programm? Reorganisieren Sie auch Ihr Projekt. Nach dem Komprimieren wird auch der Speicherplatzbedarf für das Projekt verkleinert. Führen Sie dazu den Menübefehl aus: "Speichern unter" zusammen mit der Option "Mit Reorganisation (langsam)". Mit freundlichem Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf