13.05.2021 20:45 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
ExFrieda Hallo miteinander. Ich habe ein ähnliche Problem mit einer Steuerung bestehend aus Logo 8 Bewegungsmelder und Taster. Es soll eine Schaltung werden, bei der beim Betreten des Raumes der Bewegungsmelder das Licht einschaltet, dieses solange eingeschalten bleibt bis der Nutzer dieses mit dem Taster wieder ausschaltet. Da Taster und Bewegungsmelder im zweifach Rahmen an der Tür angebracht sind, scheidet ein einfaches Toggeln mit Stromstoßrelais für den Taster aus, weil der Bewegungsmelder dann wieder einschalten würde. Ich hänge da ein wenig an dieser Aufgabenstellung. Hat Jemand eine Idee? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/17/2021 07:44:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf