25.02.2009 06:34 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hier noch eine aktuelle FAQ zum Thema Datensatzübertragung: Welche Begrenzung für die aktiven Aufträge gibt es bei der Kommunikation mit SFC 58 / SFC 59 bzw. SFB 52 / SFB 53 über PROFIBUS DP bzw. PROFINET IO? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32210549 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf