08.09.2021 17:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.05.2024 Beiträge: 33108 Bewertung: (4087) |
Hier habe ich mal Beispiele erstellt, wie eine Kommunikation zwischen einer LOGO! 0BA8 und einer S7-1200 erstellt werden kann. Die LOGO! kann sowohl Server als auch Client sein. Für die Programmierung in der LOGO! ist es einfacher, wenn die LOGO! der Client ist. Ob die S7-1200 bis zu 14 S7-Verbindungen verwalten kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Da musst in den Eigenschaften deiner S7-1200 nach schauen. Beispiel: Einrichten einer Kommunikation zwischen LOGO! 0BA8 und S7-1200 Von Siemens kam dann später auch noch ein Anwendungsbeispiel: LOGO! - S7-Verbindung mit LOGO! Client und S7-1200/1500 Server |
Folgen Sie uns auf