14.09.2021 14:27 | |
Beigetreten: 02.03.2020 Letzter Bes: 20.02.2023 Beiträge: 70 Bewertung: (10) |
oder steuert diese auch nicht, weil es defekt ist :) Ich musste 2 mal hinschauen, aber da wurde wirklich ein Logo Logikmodul verwendet für die Steuerung der Ankerbremse. Und das Gerät ist "kopfüber" eingebaut :) Hier ist das Video eines Bordelektrikers auf einem Containerschiff, der zeigt, wie er Fehler sucht und behebt. Electrical Troubleshooting On Board (YouTube link) viel Spass |
Zuletzt bearbeitet von: kruemi am: 09/14/2021 14:29:24Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/15/2021 07:13:28Video eingebettet. |
|
14.09.2021 15:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33845 Bewertung: (4206)
|
Da ist etwas für die Konferenz Meet & Talk, aber nicht für die LOGO! Konferenz ... |
Folgen Sie uns auf