12.10.2021 15:22 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
In WinCC Unified V17 kann die Größe der angezeigten Visualisierung im Web-Browser (bzw. der Zoom) abhängig von der Größe dieses Web-Browsers automatisch angepasst werden. Diese Option (= "Autoskalierung") wird in den Einstellungen des SIMATIC Runtime Managers festgelegt. Dadurch werden die relativen Größen der Bilder an die des aufrufenden Web-Browsers angepasst. Ein manuelles Zoomen ist mit dieser Einstellung jedoch nicht mehr möglich. Führen Sie den SIMATIC Runtime Manager als Administrator aus. Klicken Sie anschließend auf das Symbol für die Einstellungen des SIMATIC Runtime Managers. Anschließend muss im Punkt "Autoskalierung" der Haken bei "Bild an Fenster anpassen" gesetzt werden. Nach dem diese Einstellungen mit "OK" bestätigt wurden, muss das Runtime-Projekt neu gestartet werden, um die Änderungen zu übernehmen. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf