01.01.2008 21:37 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo an alle aus dem Forum. Mein Name ist Robby bin 26 und ich komme, wie es mein Name verrät aus Augsburg. Ich habe Beruflich leider nichts mit allem was Strom führt zu tun. Daheim machte ich auch nur "normale" Sachen. Jetzt hab ich leider ein Problem. Ich habe ein Terrarium und möchte dieses über eine Siemens Logo Steuern da mir das von mehreren Seiten empfohlen wurde. Ich habe viel gesucht hier im Forum und auch im ganzen Internet aber leider keine genau passende Antwort gefunden. Von 10 Elektrikern die man trift kennen sich 8 überhaupt nicht mit der Logo aus und die anderen 2 haben mal was davon gehört. Beim Händler kennt sich zwar schon jemand damit aus aber dort erklärt mir das jeder in einer fremdsprache, Elektisch Also seit ihr meine letzte Rettung!! Ich will keine fertige Schaltung von euch das wäre zu viel verlangt, ihr habt auch anderes zu tun. Habe mir die Demo Software heruntergeladen und mal ausprobiert. Mal ein Versuch im Anhang. (Zeiten noch nicht alle richtig) Bitte berücksichtigt das ich absoluter Neuling in diesem Bereich bin, ihr lacht wahrscheinlich über meine Probleme. Meine Fragen: Ich hätte gern noch die Funktion das ich mit einem Schalter alle Spots und Strahler Ein-und Ausschalten kann egal was die Siemens Logo gerade macht, wie kann ich das verwirklichen? Ist die 6ED1 052-1FB00-0BA5 die richtige für meine Anwendung? Gerne hätte ich noch eine Temeraturüberwachung, ab z.B. ....Grad geht ein Lüfter an der bei ....Grad wieder aus geht das natürlich umgekehrt mit einer Lampe auch. Wie schließe ich das alles an? Ist wahrscheinlich die schlimmste aller Fragen, zuminderst zum erklären. Das ganze sieht sich bevor es eingeschaltet wird natürlich noch ein Elektriker an, das Problem ist nur das alles zur zeit etwas eillig ist das meine Tiere bald einziehen müßen und ich das fertig machen muß!!!! Ich würde mich wirklich freuen wenn mir jemand helfen würde, gerne auch persönlich wenn er in der nähe wohnt. Gruß aus Augsburg!!! DateianhangProgram.zip (121 Downloads) |
14.03.2009 11:18 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hi Schau mal hier /tf/WW/de/Posts/23587 das ist meine Steuerung. Vielleicht für Dich brauchbar. Daniel |
Folgen Sie uns auf