13.01.2022 12:15 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hardware
Realisierte Funktionen in LSC
______________________________________________________________________
Mausklick auf Zahnrad-Symbol > Offline Einstellungen > Allgemein -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bei Logo 8.3 sind die Parameter S7 und Modbus gegenüber den älteren Versionen hinzugekommen. Unter Modbus-Zugriff erlauben, kann ich mir etwas vorstellen.
Extras > Übertragen > Zugriffskontrolle --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Auch hier sind bei Logo 8.3 Parameterfelder gegenüber den älteren Logo‘ s hinzugekommen. Die Online-Parameter für die Zugriffsrechte auf die Logo‘s haben anscheinend einenZusammenhang mit dem vorgenannten „v“ (Haken) zum SIMATIC S7-Zugriff. Folgende Parameter sind mir klar/unklar:
Dateianhang2022 01 13 LOGO Fragen bezüglich Security Parametrierung.pdf (99 Downloads) |
13.01.2022 15:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Kann ich dir nicht sagen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf