21.01.2022 17:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Import einer technischen Anfrage des Users Quellrock via PN. ----------------------------------------------------------------------------------- Ich habe schon einige Steuerungen mit Logo gemacht und bin gerade wieder ein mal eine Steuerung am Sanieren. Habe eine Logo 12/24RCE (6ED1 52-1MD08-0BA1) dazu gekauft. Hab dann festgestellt das sie wieder mal ne neue Software version rausgehauen haben, hab mich schön eingetragen und konnte heute die neue V8.3 runterladen. Nun bekomme ich keine verbindung mit den sch... Ding. Wenn ich auf eine bestehende Logo zugreife, bekomme ich eine verbindung und kann auch das Programm von ihr runterziehen. Aber die Neue findet er nicht. Liegt es daran dass sie nur die Eternet Broadcom BCM943228HM4L hat und keine Intel Schnittstelle wie bei der älteren Version ?? Bin am Ende meines Lateins . . . |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf