27.01.2022 19:44 | |
Beigetreten: 01.10.2017 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Ja, das wars Dankeschön. PS. Wo kann ich nach lesen, das ich eine höherwertige Software benötige. |
27.01.2022 19:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung: (4148)
|
Dazu gibt es hier im Forum genug Beiträge. Außerdem steht es auf der Verpackung (siehe Anhang). Und hier zum Nachlesen: Lieferfreigabe für LOGO! 8.3Auszug aus der Webseite: Das kostenlose Upgrade auch V8.3 kannst du dir hier downloaden: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings ist der Download exportbeschränkt und verlangt eine erweiterte Registrierung: Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren, und welche Daten werden dafür benötigt? |
Folgen Sie uns auf