14.02.2022 14:17 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
SIMATIC WinCC Unified ist das komplett neu entwickelte Visualisierungssystem von Siemens im Automatisierungsumfeld. Das SIMATIC WinCC Unified System besteht aus der Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified sowie den neuen SIMATIC HMI Unified Comfort Panels. Bildobjekte animieren In der Entwicklung von WinCC gibt es schon seit langer Zeit die Möglichkeit die Bildobjekte zu animieren. Je nach Bildobjekt ergeben sich jetzt neue unterschiedliche Möglichkeiten der Animationen. In WinCC Unified animieren Sie die Eigenschaften grundsätzlich über die Spalte "Dynamisierung" ("Dynamization") direkt im Eigenschaftsfenster. Einen guten Überblick zur Vorgehensweise bietet der Umsteigerleitfaden Beitrags-ID: 109768002 Am Beispiel einer Animation bei der Umstellung der Hintergrundfarbe eines Rechtecks abhängig von einem Variablenwert wird die Vorgehensweise im Kapitel 3.3.2 ausführlich vorgestellt. Auszug aus dem Umsteigerleitfaden (Kap. 3.3.2): Weiterführende Informationen zum Thema: "Dynamisierung projektieren" WinCC Unified bietet noch wesentlich mehr Möglichkeiten der Animation bzw. Dynamisierung, da nahezu jede Eigenschaft eines Bildobjektes dynamisiert werden kann. Detaillierte Informationen finden sich im Handbuch: SIMATIC HMI WinCC Unified WinCC Engineering V17 - WinCC Unified Siehe Kapitel "Dynamisierung projektieren": Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebenen Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-HMI-FB-GER (PK) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf