02.04.2009 13:03 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hi, nochmal eine ganz andere Frage: Gibt es eine elegante Möglichkeit, im TD-200 einen Countdown ablaufen zu lassen; sprich, dass er mit einer vernünftigen Darstellung von z.B. 3:00 min herunterzählt? Habe dazu bisher nichts gefunden. Oder kann man die TON/TOF irgendwie am Display darstellen lassen? Vielen Dank. Edit: Es gibt natürlich diese Möglichkeit hier: Support Nur wirklich schön ist es so nicht, da die Werte doch sehr springen. Bei der LOGO! geht das ja über einen Baustein sehr gut. |
Zuletzt bearbeitet von: alex30167 am: 02.04.2009 13:17Zuletzt bearbeitet von: alex30167 am: 02.04.2009 13:16 |
|
Folgen Sie uns auf