20.04.2022 11:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Die View of Things Funktion für die einfache Web-Visualisierung ist in allen SIMATIC S7-1500-Steuerungen mit der Firmware aus TIA Portal V17 integriert. Diese Funktionalität ist ab der FW 2.9 der S7-1500 möglich Es wird keine zusätzliche Hardware oder Software benötigt. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: April 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf