07.04.2009 07:35 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Peter, bei Transline hast du die Eigenheit dass die Handbedienung mit einer Pseudo-Schrittkette gemacht wird. Ausserdem hast du für alle Funktionseinheiten nur 1 Bild und hinterlegst die Texte in Textlisten. Das erlaubt wenig gestalterischen Spielraum. Auch die Automatik wird mit Schrittketten gemacht - was nicht immer vorteilhaft ist. Dafür hast du eine Schrittkettendiagnose mit ProAgent -> brauchst aber auch eine Runtimelizenz. Viel Graph heisst viel Speicherplatz -> grössere Steuerung. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf