13.05.2022 12:59 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 1550 Bewertung:
|
Hi Tom82, eventuell war die CPU (oder die SMC, falls eine benutzt wird) schonmal im Einsatz und dort wurde ein Passwort genutzt. Wenn du keine SMC einsetzt ist das passwort auf der CPU selbst. In dem Fall muss die CPU wie Towome schon erwähnt hat, über eine leere Übertragungskarte zurückgesetzt werden. Verwendest du eine SMC, kann es schon ausreichen die SMC zu löschen (nicht formatieren!). Hier wird eigentlich beides beschrieben: Wie kann die IP-Adresse gelöscht und die S7-1200 über die SIMATIC MC Memory Card auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden?Da geht es zwar primär um die IP-Adresse, aber das deckt auch das Passwort mit ab. Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf