14.05.2022 16:27 | |
Beigetreten: 14.05.2022 Letzter Bes: 16.06.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich stehe vor folgenden Problem. Habe eine Logo 6ED1052-2HB08-0BA1 und eine Erweiterungsmodul AM2 RTD 6ED1055-1MD00-0BA2. Nun habe ich einen PT100 angeschlossen und bekommen keinen Wert bzw. -50 also quasi eine offene Klemme. Habe schon alle mögliche ausprobiert und komme nicht weiter. Ich habe das Gefühl, dass meine Logo nicht mit dem Erweiterungsmodul kompatibel ist. Ich weiß sonst nicht was es sein soll. Kann mir dahingehend einer Klarheit verschaffen ob die Module kompatibel sind und wo eventuell der Fehler liegen könnte. Gruß und Danke für die Hilfe ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: maxawp97 am: 05/14/2022 16:28:46Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/16/2022 06:20:56Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.05.2022 06:21 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 8086 Bewertung: (165) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel AM2 RTD wurde in der Konferenz Logikmodul LOGO! - Hardware veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf