08.07.2022 16:04 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Der PLC-Hardware Datentyp HW_ANY dient der Identifikation einer beliebigen Hardware-Komponente, z. B. einer Baugruppe. Der Hardware Datentyp CONN_OUC wird zur Angabe einer Verbindung für die offene Kommunikation über Industrial Ethernet (PROFINET) verwendet. Je nach Anwendungsfall kann es das Ziel sein, die Werte dieser beiden Datentypen von WinCC Unified aus zu verändern. Da bei WinCC Unified aktuell die Nutzung der PLC-Systemdatentypen HW_ANY und CONN_OUC nicht möglich ist, bedarf es einer PLC-seitiger Konvertierung mittels MOVE-Anweisung in einem FB. Dabei wird sich zu Nutze gemacht, dass das HW_ANY vom Datentypen UInt und das CONN_OUC vom Datentyp Word abgeleitet ist. Eine tabellarische Übersicht dazu ist in der TIA-Hilfe unter "Hardware-Datentypen“ bzw. im folgenden Handbuch zu finden. Bild: Konvertieren der Datentypen HW_ANY und CONN_OUC in elementare Datentypen Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf