13.07.2022 15:28 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Technologieobjekte sind Softwareobjekte, die die technologischen Funktionen, die im Zusammenhang mit einer SIMATIC genutzt werden können, zentral kapseln. Der wesentliche Vorteil bei der Nutzung von Technologieobjekten ist die zentrale Kapselung der technologischen Funktionen der Steuerung. Zusammenfassend wird dem Anwender ein großer Teil des Programmieraufwandes abgenommen und die Verwendung von technologischen Funktionen signifikant vereinfacht. Generell kann man Technologieobjekte für die folgenden Bereiche verwenden:
Hinweis: |
Folgen Sie uns auf