18.07.2022 21:40 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Teilkonvertierungen sind bereits mit Data2Unified Add-in möglich. In der aktuellen Version 2.1.0 werden folgende Inhalte für die Konvertierung zu SIMATIC WinCC Unified unterstützt:
Hinweis: Das "Data2Unified" Add-in wird kontinuierlich weiterentwickelt, wodurch nach und nach weitere TIA Portal Projektelemente unterstützt werden. Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 07/18/2022 21:42:55 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf