19.07.2022 15:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Beim Getriebegleichlauf ohne Synchronposition, der häufig auch als relativer Gleichlauf bezeichnet wird, wird die Folgeachse mit den vorgegebenen Dynamikwerten auf die Leitachse aufsynchronisiert. Sobald sich die Folgeachse synchron zur Leitachse befindet, ändert sich deren Lagebeziehung nicht mehr. Eine Vorgabe der Synchronpositionen für den Aufsynchronisiervorgang ist hierbei nicht möglich, die Achsen bewegen sich allerdings immer in einem definierten Abstand zueinander. In folgender Abbildung wird dies deutlich: Beim Getriebegleichlauf mit Synchronposition, der häufig als absoluter Gleichlauf bezeichnet wird, kann die Folgeachse über eine definierte Länge oder vorgegebene Synchronpositionen auf die Leitachse aufsynchronisiert werden. Der Aufsynchronisiervorgang der Folge- auf die Leitachse wird anhand der vorgegebenen Positionen so berechnet, dass beide Achsen die angegebenen Positionen gleichzeitig erreichen und sich danach im Gleichlauf befinden. Die Achsen bewegen sich in einem definierten Abstand zueinander und in konkretem Bezug zu einer absoluten Position. Folgende Abbildung verdeutlicht den Unterschied zum relativen Gleichlauf: Der Beitrag im Siemens Industy Online Support ist sehr empfehlenswert für das Verständnis der unterschiedlichen Gleichlaufarten: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf