05.09.2022 12:52 | |
Beigetreten: 03.05.2017 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 673 Bewertung:
|
Hallo PA_NDA, der Parameter "Mode" setzt sich aus drei Teilen zusammen. Eine programmtechnische Grund warum man einen Ausgang vom Valve-Baustein wieder auf einen Treiber gibt, ist mir nicht bekannt, gerade da mit dem Mode 16#8000FFFE der Signalstatus immer "Gut" ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass man eine Vorlage (Process Tag Type) für die Ventile gemacht und zur Ansteuerung aller Ventile genutzt, egal ob diese nun eine Rückmeldung haben oder nicht. Und damit das Rückmeldesignale immer vom Treiber kommt hat man die Rückmeldung vom Valve-Baustein genommen. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf