05.09.2022 13:37 | |
Beigetreten: 21.12.2021 Letzter Bes: 28.05.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe nun ein ähnliches Problem in SCL(TIA V17 Update 4). Ich will einen DWORD in einen REAL umwandeln. Ich habe die Information die ich brauche sogar schon in einem WORD isoliert, aber dennoch wandelt die CPU immer einen invertierten Wert, der keinen Sinn ergibt. Programmcode: #LT_dwTemp := PEEK_DWORD(area := 16#81, dbNumber := 0, byteOffset := #LS_iPewStart); //Speed #LT_wTemp := #LT_dwTemp.%W1; #LS_PN.Recv.rActSpeed := UDINT_TO_REAL (#LT_wTemp); Auch wenn ich es direkt umwandel kommt nur Mist bei raus. Über Tipps, wäre ich sehr dankbar. Mit freundlich Grüßen PlateMaffei ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/20/2022 10:39:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf