07.09.2022 07:59 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung:
|
Eine häufige Aufgabenstellung, welche viele Automatisierende trifft, ist es, eine Zeitsynchronisation zwischen verschiedenen Geräten in einer Anlage umzusetzen. Hintergrund ist meist, dass an verschiedenen Anlagenteilen Meldungen auftreten können und dann zur gemeinsamen Betrachtung die Zeitstempel in chronologischer und korrekter Reihenfolge vorliegen müssen. Ein verbreiteter und herstellerunabhängiger Standard hierfür ist NTP (Network Time Protocol). Die Funktionsweise ist relativ einfach zu erklären: Es gibt einen NTP-Server, welcher die vorgegebene Uhrzeit enthält. NTP-Clients fragen nun in einem einstellbaren Zyklus diese Uhrzeit an und gleichen Ihre eigene Uhrzeit daraufhin an.Der NTP-Server muss über eine gängige UDP-Verbindung erreichbar sein. Hinweis: NTP erlaubt eine hierarchische Struktur. Dies bedeutet, dass ein NTP-Server seine Systemzeit ebenfalls von einem übergeordneten NTP-Server erhalten kann. Dies kann beispielsweise bis zur nächsten Atomuhr kaskadiert werden. In der Regel stehen mehrere freiverfügbare Zeitserver zur Verfügung, welche beispielsweise von einem Internetprovider bereitgestellt werden. Die Unified Comfort Panels können als NTP-Client eingesetzt werden und somit die Uhrzeit von einem NTP-Server im Netzwerk erhalten. Die Einstellungen hierfür werden im Control Panel auf dem Unified Comfort Panel durchgeführt in der Kategorie “Language, Region and Formats” -> “Date and Time” Die Einstellmöglichkeiten sind im Handbuch zum Control Panel aufgelistet. Was kann man nun tun, wenn in der Anlage kein NTP-Server zur Verfügung steht, da beispielsweise keine Internetverbindung besteht? Unified Comfort Panels lassen sich standardmäßig nur als NTP-Client einsetzen. Ebenso S7-Steuerungen. Jedoch ist es möglich, eine S7-1500 als (S)NTP-Server zu konfigurieren oder einen beliebigen IPC, welcher sich im Netzwerk befindet. Hierfür sind die jeweiligen Anleitungen hilfreich: Wie konfigurieren Sie Ihren PC als NTP-Server?https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/22144502 Bibliotheken für Kommunikation für SIMATIC Controller Hinweis: Viele Grüße aus der Fachberatung |
Folgen Sie uns auf