14.11.2022 18:58 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Hallo lastBoyScout Wie gefällt dir das. Es ist nicht exakt wie du es wünscht aber durchaus praktikabel. Gruß, Quirin DateianhangKomfortschalter.zip (253 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
14.11.2022 19:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So hatte ich das mir gedacht.DateianhangKomfortschalter Doppel.zip (202 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
15.11.2022 07:36 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Hallo Ella_68 ....eigentlich hast du recht! Gruß, Quirin |
15.11.2022 16:16 | |
Beigetreten: 06.01.2010 Letzter Bes: 15.03.2024 Beiträge: 39 Bewertung: (0) |
Vielen Dank Quirin und motmonti für eure Vorschläge. Hatte mich nach etlichen Fehlversuchen irgendwie in ner Sackgasse verrannt. Da bei erstem Lösungsansatz die Ausgänge erst verzögert geschaltet werden und mir zur Betätigung auch etwas zu viel Morseanschläge erforderlich sind, habe ich mich letztendlich für den etwas eleganteren zweiten Lösungsansatz entschieden. Damit beide Ausgänge auch vor Ablauf der 5s ausgeschaltet werden können, habe ich noch einen XOR für einen Reset hinzugefügt. Einziges Manko ist das die Dauerlichtfunktion einzig mit dem ersten Tastendruck (>2s) aktiviert werden kann. @Ella_68 Im Grunde hast Du natürlich recht... aber das würde hier dann zwangsläufig Umbaumaßnahmen erforderlich machen und so ist eben nur eine Änderung am Programm erforderlich. Da die Bedienung im wesentlichen ja aber Identisch bleibt und das Zuschalten der erweiterten Beleuchtung sich so doch auch recht intuitiv gestaltet, ist dies m.E. dennoch die bessere Alternative. Hier noch meine modifizierte Lösung. DateianhangKomfort-Zuschaltfunktion.zip (272 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf