09.12.2022 08:06 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33433 Bewertung:
|
Im Anhang ein Screenvideo, wie ich die manuelle Verbindung erstelle, die Verbindungstabelle mit den entsprechenden Daten fülle und die Diagramme erstelle. Vielleicht hilft dir dies. DateianhangVerbinden_zweier_LOGOs.zip (161 Downloads) |
09.12.2022 16:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33433 Bewertung:
|
Im Anhang noch ein Screenvideo. Wenn du per Remote beim NI den Zustand von Bits aus anderen LOGO!s einlesen willst, musst du den NI entsprechend parametrieren. Ich hoffe, dass damit deine Frage letztendlich beantwortet ist. DateianhangTeil manuelles Verbinden zweier LOGO!s.zip (178 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
09.12.2022 17:19 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 33433 Bewertung:
|
Kann das Thema jetzt als gelöst betrachtet werden? |
10.12.2022 07:52 | |
Beigetreten: 21.12.2018 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Keine weiteren Fragen, Euer Ehren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf