14.12.2022 14:18 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Um eine eigene Schriftart in WinCC Unified zu verwenden, muss diese sowohl das richtige Format als auch eine passende Lizenz haben. Als Dateityp ist der im Bild 1 markierte Typ zu verwenden (.ttf) Zum Installieren der Schriftart: Rechtsklick auf die Datei und „für alle Benutzer installieren“ klicken (Bild 2) Achtung: Bei der Installation der Schriftart diese nicht öffnen sondern auf Installieren drücken, denn so ist die Schriftart nicht in TIA abrufbar (wie oben beschrieben verfahren!) (Bild 3). Um die Schriftart in TIA zu verwenden, muss das TIA Portal (falls offen) neu gestartet werden. Die eben installierte Schriftart sollte nun im TIA Portal bei jedem beliebigen Objekt, das Text enthält, über die drei Punkte zu finden sein (in diesem Fall „Drift Wood“) (Bild 4). Anmerkungen: Laut Handbuch wird zwischen verschiedenen Zuständen der Schriftarten unterschieden; -> getestet wurden „installierbar“, „bearbeitbar“ und „Vorschau/Drucken“, wobei alle drei gleich funktioniert haben Lizenzpflichtige Schriftarten auf Bediengeräten nutzen -> bei „Vorschau/Drucken“ kam keine Warnung beim Übersetzen und die Schriftart war sowohl in der Runtime lokal als auch in der Runtime in einer virtuellen Maschine vorhanden (wie die beiden anderen auch) Die im Projekt verwendeten Schriftarten sind über einen Ordner im Projektverzeichnis abrufbar: \IM\HMI\I\0\Saved\fonts Dabei kann der Ordner „0“ auch andere Zahlen enthalten. Dies ist abhängig von der Anzahl HMI-Geräte im Projekt. Problem: beim Versenden des Projekts verschwinden die Schriftarten, falls sie am neuen PC nicht installiert sind. -> Lösung: Archivieren Sie das Projekt ohne die Option „Wiederherstellbare Daten verwerfen“. Nachdem das Projekt am Ziel-PC dearchiviert wurde, schließen Sie das Projekt ohne es zu Speichern. Installieren Sie über den „fonts“-Ordner im Projektverzeichnis die Schriftarten wie oben beschrieben auf den PC. Beim Öffnen des Projekts sollten die neuen Schriftarten auch auf dem Ziel-PC zu sehen sein. Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RW) |
Folgen Sie uns auf