15.05.2009 10:51 | |
Beigetreten: 22.10.2008 Letzter Bes: 16.02.2021 Beiträge: 59 Bewertung:
|
Hallo Fluffi, das klappt leider nicht. Diese Lizenz ist wirklich nur für WinCC. Der Webnavigator ist ja eine Option mit speziellen Lizenzen. Also entweder du stellst dir einen WebServer hin oder machst das ganze über eine der beiden Fernwartungssoftwaren je nachdem welche WinCC Version du hast und welche Zugriffsmöglichkeiten du haben möchtest. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/33912473 Vorteil beim WebNavigator: Du brauchst auf dem Rechner den du zum Fernzugriff verwenden willst nur einen InetExplorer und kannst dir dann die WebClient Software Remote installieren. MfG Amno |
Folgen Sie uns auf