22.02.2023 09:46 | |
Beigetreten: 23.02.2022 Letzter Bes: 19.07.2024 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, Ich bin Anfänger mit TIA und bin nicht in der Lage ein Fehlerfrei Programm in CPU zu Laden. Es entstehen immer Fehler. Haben sie vielleicht eine Erklärung dafür? Im Anhang finden sie die Fehler. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 02/22/2023 10:27:54Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.02.2023 12:14 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 1550 Bewertung:
|
Hi Elisetaa, was auch geprüft werden kann ist, ob die aktuellen Updates verwendet werden. Gemäß Screenshot ist V16 im Einsatz. Der aktuelle Stand ist hier Update 6. Vielleicht hilft das schon. Updates für STEP 7 V16, S7-PLCSIM V16 und WinCC V16Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf