24.02.2023 06:38 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 3917 Bewertung:
|
Hi, ich glaube nicht, dass der Versionsunterschied das Problem ist. Entweder es gibt noch eine andere GSD Datei oder es wurde wirklich was falsch parametriert. Hast Du darauf geachtet, dass die Signale von X1 spiegelverkehrt zu X2 sein müssen? Es gibt bei Siemens einen FAQ zum Thema PNPN Koppler. Vielleicht prüfst Du Deine Projektierung mal an Hand des Beitrags, vielleicht fällt Dir ja noch was auf - der Beitrag ist für Step 7 V5.x aber im Prinzip so für TIA umsetzbar. Den Beitrag gibt es meines Wissens nur auf Englisch. PN/PN Coupler Getting StartedGruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf