15.05.2009 15:58 | |
Beiträge: 38 Bewertung: (0) |
Hi J_Bell, ich meinte eigentlich den MOV - Baustein zum "Verschieben" Dachte er hätte die selbe Funktionalität wie das Laden/Transferieren in AWL... |
18.05.2009 12:03 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hallo Martin, also wenn Du die Funktion MOVE aus KOP meinst wird diese in AWL wirklich mit L und T abgebildet. Viele Grüße J_Bell |
Folgen Sie uns auf