15.03.2023 09:29 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo liebe Community, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass eine meiner 4 Logo`s im Netzwerk für openHAB nicht mehr erreichbar ist. Alle sonstigen Funktionen, wie Verbindung zu Logo SoftComfort, sowie die manuellen Schaltfunktionen funktionieren nach wie vor. Was seltsam ist, dass in Logo SoftComfort "das Beinchen" für die S7-Verbindungsanforderungen plötzlich nur bei dieser Logo in grau dargestellt ist (siehe Anhang). Ich habe schon die Netzwerk-Einstellungen in der Logo, der FRITZBox, etc. überprüft-alles richtig. Ich habe die Logo auch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und das Programm neu übertragen-gleicher Fehler. Weiss jemand von euch, was die Ursache hierfür sein kann? Danke im Voraus für eure Hinweise. DateianhangFehlerbeschreibung LOGO.pdf (94 Downloads) |
15.03.2023 15:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung:
|
Sieht so aus, als wenn der S7-Zugriff nicht freigegeben wäre ...
DateianhangS7-zugriff.zip (105 Downloads) |
15.03.2023 19:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung:
|
Ja, dies ist eine der Neuerungen der LOGO! 8.3. |
Folgen Sie uns auf