27.04.2023 06:19 | |
Beigetreten: 03.09.2018 Letzter Bes: 26.10.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Das heisst, ich habe zwei Verbindungen mit dem Kommunikationstreiber LOGO! ? |
27.04.2023 07:06 | |
Beigetreten: 03.09.2018 Letzter Bes: 26.10.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Ich habe bei der zweiten Logo mit VW80 angefangen. Ist das ein Problem? |
27.04.2023 07:12 | |
Beigetreten: 03.09.2018 Letzter Bes: 26.10.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
OK. Danke für die Mühe! Ich werde es mal testen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.04.2023 08:40 | |
Beigetreten: 03.09.2018 Letzter Bes: 26.10.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Habe jetzt alles ausprobiert. Alles funktioniert. Vielen Dank für die rasche Hilfe!!! |
Folgen Sie uns auf