18.05.2023 08:28 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 2281 Bewertung: (99) |
Wow, da hast Du dir was vorgenommen ! Das Problem dabei ist, daß man die Zeitwerte der Uhr nicht direkt abgreifen kann. Die Stundenwerte mußt Du indirekt der Logo "entlocken". Nutze dafür die Wochenschaltuhren, die jeweils für eine Stunde am Tag aktiv sind (z.B.: Ein 4:00; Aus 5:00 Uhr). Da jede Wochenschaltuhr drei Nocken hat kannst Du eine für Vormittags und Nachmittags nutzen (z.B.: 10:00 und 22:00 Uhr). Den Uhren weist Du über die Muxer die entsprechende Stundenzahl zu. |
18.05.2023 14:19 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Hallo, Ella_68 Dein "Klauen" der Uhrzeit von einer LOGO! Nr. 2 ist einfach genial. (Aus einem deiner früheren Themen kenne ich es) Ich habe dabei erst auf dem Schlauch gestanden, dann aber erkannt wie klever du das anstellst. In unserem Fall hier, verlangt Quantum 0815 aber nur nach einem Stundenschlag zur vollen Stunde. Das macht die Sache wesentlich einfacher. Man kann die Tagesstunde indirekt ermitteln. (Hier UDF) und dann darauf aufbauen. Hallo, Quantum 0815 Für dich habe ich genau das gemacht. Zur Automatischen Umschaltung der Sommerzeit, mußt du sie nur an der LOGO! aktivieren An einer Wochenschaltuhr kannst du die Zeit einstellen in der der Uhrenschlag aktiv ist z.B. 6-20 Uhr. Mit einem Schalter kann man den Stundenschlag aktivieren. (Die UDF "Tagesstunde 0-23" habe ich beigefügt) Gruß, Quirin DateianhangSchlagwerk volle Stunde.zip (112 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.05.2023 12:01 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 05.10.2024 Beiträge: 349 Bewertung: (35) |
Hallo, Ella_68 Eigentlich hatte ich gedacht, dass in der Nacht sowieso kein Glockenschlag gewünscht ist. Aber du hast recht, wenn man so ein Programm schreibt, sollte es schon rund um die Uhr funktionieren. Danke für den Tipp, ich habe es nun geändert, und die Freigabezeit Tagsüber (Wochenschltuhr) habe ich in eine Sperrzeit über die Nacht umgewandelt. Und man kann den Glockenschlag während der Nacht erlauben. Viele Grüße, Quirin DateianhangSchlagwerk volle Stunde_Vers_2.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 05/19/2023 15:03:37Anhang und Text modifiziert Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 05/19/2023 15:35:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.05.2023 16:08 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 2281 Bewertung: (99) |
Seltsam . vielleicht kann die dieser Beitrag weiterhelfen. Gruß Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf