09.06.2023 12:08 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 2203 Bewertung: (98) |
Hallo AutoGen_8727257, Das "S!MPAC® simserv"-Protokoll scheint was hauseigenes zu sein und nicht ein weit verbreiteter Standard. Das einzige, was meiner Meinung nach, funktionieren würde ist, wenn Du das Gerät über die ASCII-Schnittstelle an einen Konverter anbindest (siehe ein Produktbeispiel) und diesen wiederum via ModBus mit der Logo verbindest. Dazu aber vorher die technischen Spezifikationen der Geräte auf Kombitibilität der Anbindungen prüfen. Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf