11.06.2023 13:46 | |
Beigetreten: 11.06.2023 Letzter Bes: 11.06.2023 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Ich mach seit Stunden am selben Problem rum. Gelegentlich gibt es eine Schnittstelle COM7 bzw. COM8, je nach dem, wo ich das USB-Kabel einsteck. Wenn COM7 oder COM8 aktiv sind, dann sind Up- und Download möglich. Wie ich allerdings COM7 und/oder COM8 zuverlässig aktiviert krieg, das hab ich noch nicht rausgefunden und fische total im Trüben. Ich meine, bereits alle Reihenfolgen ausprobiert zu haben: LOGO-Booten, Kabel in die LOGO einstecken, USB stecken, LOGOSoft starten, Rechner ausm Standby aufwecken, LOGO erkennen (F2), Schnittstelle auswählen, ganz viel Zeit lassen etc.. Ich hab verschiedene LOGO getestet, macht keinen erkennbaren Unterschied. Aufm Rechner läuft W2k. Hat noch jemand einen Tipp? Besten Dank,JM ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: U_d8d1b313-73ea-4992-b1f6-df6b35e9c90d am: 06/11/2023 13:48:41Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/21/2023 12:31:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.06.2023 13:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.07.2024 Beiträge: 33426 Bewertung:
|
Welche LOGO! hast du denn genau und welche LSC Version? |
Folgen Sie uns auf